Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What type of MIB file Sepam SNMP implementation utilizes?
Sepam SNMP implementation utilizes the industry standard MIB2 which provides information about the ACE850 communication module. ACE module only supports MIB2 because the information it provides is pretty basic which is why it does not require any MIB file. Please see the attachment for the list of information being provided.

Schneider Electric Česká republika

Přílohy
Sepam SNMP Configuration.pdf [65.5 KB]