Preguntas frecuentes de búsqueda
¿Cuál es el par de arranque de un variador de frecuencia Altivar 312?
Para velocidades superiores a 1Hz los variadores Altivar 312 aseguran el 95-100% del par nominal en motores con ventilación forzada. En caso de motores autoventilados el par aumenta proporcionalmente del 50% a 1Hz hasta el 95% a 25/30Hz (ver documento adjunto con las curvas de par de los ATV312). Además, a partir de 1Hz el variador puede dar un sobrepar transitorio de entre el 170-200%.
Para velocidades inferiores a 1Hz no se puede asegurar el par nominal ni dar un dato exacto ya que depende de los ajustes realizados, tipo de motor, tipo de aplicación, etc. Pruebas realizadas experimentalmente demuestran que podría llegar a dar un 70-80% del par, pero es solo a modo orientativo.
Para aplicaciones en las que se requiere un par de arranque desde 0Hz del 100% del nominal es necesario configurar un lazo cerrado (retroalimentación de la velocidad del motor mediante encoder). Esto es posible instalando variadores de velocidad Altivar 71.
Para velocidades inferiores a 1Hz no se puede asegurar el par nominal ni dar un dato exacto ya que depende de los ajustes realizados, tipo de motor, tipo de aplicación, etc. Pruebas realizadas experimentalmente demuestran que podría llegar a dar un 70-80% del par, pero es solo a modo orientativo.
Para aplicaciones en las que se requiere un par de arranque desde 0Hz del 100% del nominal es necesario configurar un lazo cerrado (retroalimentación de la velocidad del motor mediante encoder). Esto es posible instalando variadores de velocidad Altivar 71.
Publicado para:Schneider Electric España
Explorar más
Rango:
Explorar más
Rango: