Preguntas frecuentes de búsqueda
¿Dónde localizar la pegatina con las características del mando motor para los NSX / CVS?
Las pegatinas con las características del mando motor no vienen en el mando motor, vienen con el automático NSX.
Las pegatinas vienen con el automático:
La pegatina con las características del NSX o del mando Motor del NSX no se comercializa suelta.
Tampoco disponemos de una hoja de cada una de ellas, como mucho este extracto del catálogo:
imagen extraída de la página 31/360 del manual adjunto:
Que, complementado con las características del equipo, debería servir para poder hacerse la "pegatina":
Publicado para:Schneider Electric España
Explorar más
Rango:
Explorar más
Rango: