{}

Preguntas frecuentes de búsqueda

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Buscar por palabra clave o hacer una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Por favor, introduce una palabra clave para buscar"}}

¿Cuál es la equivalencia de los contactores LC1D40** LC1D50** y LC1D65**?

La gama de contactores de calibres 40A, 50A y 65 A tipo LC1D40..LC1D50 y LC1D65.., se han sustituido por la gama EverLink.
Esto conlleva un cambio en las referencias comerciales del producto, como se detalla a continuación.:

- LC1D40.. Nueva referencia comercial LC1D40A..
- LC1D50.. Nueva referencia comercial LC1D50A..
- LC1D65.. Nueva referencia comercial LC1D65A..

En las referencias indicadas falta definir la tensión de control de la bobina, por ejemplo, un contactor antiguo de 40A con bobina a 220 era la referencia LC1D40M7.
el modelo actual es LC1D40AM7

ContactorLC1D40LC1D50LC1D65 Sustituto,Alternativa,Sustituta,Equivalencia,Equivalente,Substituição,LC1D40JD,LC1D40FD

Schneider Electric España

¿Ha sido útil?

Explorar más
Explorar más