Preguntas frecuentes de búsqueda
¿Cuáles son las dimensiones del interruptor-seccionador con fusibles GS2S3 en versión maneta frontal? ¿Existe una curva de temperatura en función del consumo de este interruptor-seccionador?
No existe ninguna curva de temperatura en función de la corriente que consume el producto. De hecho, el GS2 admite un rango de temperatura de funcionamiento en el entorno del aparato de -20ºC a 70ºC a corriente nominal. Se adjunta fragmento del catálogo en inglés con las dimensiones de los interruptores-seccionadores GS2.
Publicado para:Schneider Electric España
Documentos adjuntos
Explorar más
Rango:
Explorar más
Rango: