Preguntas frecuentes de búsqueda
NSX - Micrologic E - Conexión Monofásica (F+N) - Respuesta ante Disparo y Medida
En relación con las protecciones térmica o magnética del interruptor no existe riesgo de disparo en el caso de no realizar la conexión de potencia de todos los polos del interruptor.
La unidad de control avanzada Micrologic E, en estándar, no detecta asimetría (sólo en el caso de unidades específica para motor).
Si además precisa realizar una medición correcta de potencias, y por tanto de energía, debe tener en cuenta que el algoritmo de cálculo para un interruptor automático tripolar (método 2 vatímetros - sin neutro distribuido) y tetrapolar (método 3 vatímetros, con neutro distribuido) es distinto, en función de la medida de las tensiones en el conductor del neutro (véase imagen adjunta).
Tal como se muestra en imagen, en el caso de un interruptor tripolar (3P) con la conexión de potencia en cada polo extremo de la base del interruptor (L1, L3), la unidad de control Micrologic E realizaría una medida de potencia P=0, debido a las tensiones relacionadas con fase 2 (U12 y U23).
Recomendamos, por tanto, si es necesario disponer de valores correctos de potencias y energías, la utilización de un interruptor tetrapolar (4P) para una correcta medición de los valores en una instalación monofásica (F+N):
Dispone de información adicional a su consulta relacionada con la medida de potencias en unidades de control Micrologic E en página 100 de documento adjunto:
Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - Guía del usuario