Preguntas frecuentes de búsqueda
¿Cuál es el contactor recomendado para iluminación con cargas tipo LED?
La gama de contactores iCT – Acti9 es conforme a las directivas IEC 61095 – “Electromechanical contactors for household and similar purposes” Dicha norma estipula los valores de intensidad para los cuales el contactor debe abrir y cerrar. Estos valores lógicamente dependen de la naturaleza de la carga a controlar y de las condiciones bajo las cuales se realiza la apertura y cierre del contactor. Sólo las cargas de iluminación convencionales están cubiertas por este estándar, y no se requieren de test adicionales para certificar estos contactores para controlar luminarias con tecnología LED.
Pero en la práctica existen otras limitaciones, la principal limitación para el uso de contactores con luminaria LED se debe a las elevadas corrientes transitorias que generan un desgaste prematuro de los polos del contactor.
Al activarse el contactor, la corriente de alimentación que consume la carga LED es tan elevada que puede alcanzar hasta 250 veces la corriente nominal.
Como vemos en imagen adjunta:
- Cuando se alimenta la carga en el ángulo de la onda senoidal en tensión de 0 °, la corriente de entrada no es tan alta y, como resultado, el disyuntor no se dispara y el LED se ilumina normalmente.
- Cuando se alimenta la carga en el ángulo de la onda senoidal en tensión de 90 °, la corriente de entrada es muy alta y, como resultado, el disyuntor se dispara y las luces LED no se encienden.
Incluso, por esta razón, en ocasiones dispositivos de protección como los interruptores automáticos, se dispararán directamente después del cierre del circuito.
Dispone de información adicional en el siguiente enlace: https://www.se.com/es/es/faqs/FA288991/
Los contactores iCT+ y telerruptores iTL+ están diseñados para permitir la maniobra de control de este tipo de cargas LED.
Referencia A9C15030 - Acti9 iCT+ 20 A 1P+N
Referencia A9C15032 - Acti9 iTL+ 16 A 1P+N
Integran tecnología híbrida (estática y electromecánica) realizando la maniobra de alimentación de las luminarias LED en el paso por cero. Así, reducimos los picos de intensidad en una relación de entre 4 a 5 veces en el encendido de las cargas. Adicional, evitamos el disparo de interruptores automáticos asociados y mayor capacidad de carga.
Otra de las principales ventajas que dispone la gama de contactores y telerruptores iCT+ e iTL+, gracias a su tecnología híbrida, es que son dispositivos muy silenciosos y permiten un mayor número de maniobras de conmutación (6 maniobras / minuto).
Como se puede ver en tabla adjunta, disponer de un contactor estándar iCT, por ejemplo de 25 Amperios, limita a una máxima potencia de cargas tipo LED de hasta 1800 W; mientras que el contactor híbrido iCT+ 20 Amperios, podría alcanzar una máxima potencia de hasta 3300 W.
De igual manera ocurre con la gama de telerruptores iTL e iTL+ Acti9.