Preguntas frecuentes de búsqueda
¿Se puede usar un transductor de corriente en un analizador de redes?
Las bobinas Rogowski no son compatibles con los contadores y analizadores que disponen de lectura a través de CT de 1A/5A, aun así, sería posible usar un transductor de corriente para convertir la señal de medida hasta el analizador.
Nota: considerar que la precisión de la medida se puede ver afectada según la precisión de cada uno de los elementos, ya que la corriente se convertiría una o más veces antes de inyectarse en el analizador.
Nota: considerar que la precisión de la medida se puede ver afectada según la precisión de cada uno de los elementos, ya que la corriente se convertiría una o más veces antes de inyectarse en el analizador.
Publicado para:Schneider Electric España
Explorar más
Rango:
Explorar más
Rango: