{}

Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

¿Cuál es usuario de acceso y como resetear la contraseña del servidror Web...

¿Cuál es usuario y contraseña del servidor Web de los variadores Altivar Process (ATV630/ATV930)? Con la versión de Firmware <V1.5: El ID de usuario y la contraseña predeterminados es: ADMIN Con...

¿Cuál es la referencia de los transformadores de corriente para centrales...

Existen contadores de medida que son de medida directa, y que por lo tanto no necesitan transformadores de corriente, pero la mayoría de las centrales de medida y contadores de energía utilizan...

¿Qué retardo presentan los iID y bloques diferenciales Vigi selectivos?

Los interruptores diferenciales de sensibilidad media (100…1.000 mA) de la gama Acti9 cumplen las normas UNE-EN 61008 y 61009: Su tiempo de respuesta garantiza a protección personal contra los...

¿Cómo instalar la bobina de disparo en un MTZ2 y excitarla desde un relé...

Adjunto manual de instalación de las bobinas MX: Masterpact MTZ1 MTZ2 MTZ3 Bobinas de disparo MN MX XF.pdf La bobina MX dispone de un bornero al que hay que llevar la salida de defecto del...

¿Cómo verificar la comunicación entre un Smartlink Ethernet A9XMZA08 y un...

Para nuestro caso el 10.67.225.13 El PM5110 tiene la dirección modbus serie=6 Los parámetros de comunicación modbus master en el 10.67.225.13 están configurados como 19200, par, 1 bit de stop....

¿Por qué aparece el Error 1300 en un servo drive LXM32 en estado RUN al...

En resumen, cuando en un LXM32 en estado RUN aparece el Error 1300 y se han activado STOA y STOB, es normal y está indicando que la función de seguridad STO se a disparado y se debe resetear....

¿Cómo registrar Vijeo Designer V6.3 con HMI License Manager 2023?

Para registrar Vijeo Designer V6.3 se utiliza un nuevo Gestor de Licencias: HMI License Manager Pasos: 1- Adquirir la licencia. 2- Ir a Check Activation ID desde el HMI License Manager. 3- Guardar...

RMPT23BD - ¿Cuál es la función del interruptor rojo?

RMPT23BD El Switch rojo sirve para seleccionar el tipo de sonda a conectar. Es posible conectar sondas de 2,3 y 4 hilos: ç El Switch Rojo es para seleccionar el tipo de conexión: 3 hilos o 2/4 Hilos....

Ver más

Preguntas frecuentes sobre vídeos popularesVídeos populares

video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
Ver más

Obtén más información a través de nuestras preguntas frecuentes sobre conocimiento generalConocimiento general

¿Por qué se producen los disparos por "simpatía" de los diferenciales?

Se adjunta articulo técnico acerca de los llamados disparos por “simpatía” de los diferenciales en el ámbito industrial y terciario. El documento, muy didáctico, te ayudará a comprender y entender el...

¿Debe tenerse en cuenta la cantidad de gas SF6 en el cálculo de la...

El gas SF6 es mucho más denso que el aire, en caso de fuga importante en un centro de transformación, este gas puede acumularse en la parte inferior desplazando al aire respirable, por lo que la...

¿Cómo se debe calcular la ventilación de un transformador de media tensión?

Para el cálculo de la cantidad de aire necesaria para evacuar el calentamiento del transformador hay que considerar las pérdidas por calentamiento de este, así como la temperatura ambiente de la...

¿Dónde descargar el software de registro de licencias Schneider Electric...

En el enlace siguiente podemos acceder a la descarga de la última versión del software de Schneider Electric License Manager:...

¿De qué está compuesto el kit ABE7H34E100?

El kit ABE7H34E100 está compuesto por: 2 bases económicas de 16 vías (tipo ABE7H20E000), 1 cable en Y de una longitud de 1 m como mínimo con conector FCN 40 pins y dos conectores tipo HE10 20 pins....

¿Dónde puedo consultar los drivers de que dispone una panel HMI Proface en...

En link ajunto se puede consultar las tablas de las diferentes comunicaciones disponibles en relación a GP-PROEX y las diferentes gamas de pantalla....

¿Cómo se actualiza el firmware de un PLC desde el Machine Expert?

Se adjunta guía de como actualizar el firmware de un PLC desde el Machine Expert

¿Cómo puedo probar la función de protección 59N de máxima tensión...

En el esquema vemos el modo de conexionado de 3 transformadores de tensión en triángulo abierto para la medida de la tensión residual Vo: Imagen: esquema de medida de Vo mediante 3 transformadores de...

Ver más