1. ¿Qué es el software DCIM?
El software de gestión de la infraestructura de los centros de datos (DCIM) es una solución innovadora que permite supervisar y gestionar la infraestructura del centro de datos. Brinda mayor visibilidad y control sobre la infraestructura de TI. Con la introducción de DCIM, puedes mejorar la planificación de la capacidad, mantener el tiempo de actividad y, al mismo tiempo, administrar alarmas en las instalaciones, en la nube y en los equipos periféricos.
2. ¿Cómo puede mejorar tu negocio un mejor software de gestión de centros de datos?
El software DCIM 3 permite la visibilidad en tiempo real. Dicha mejora en la gestión de la infraestructura del centro de datos facilita la supervisión de todos los sistemas, servidores, almacenamiento de información, redes y refrigeración. Mediante el uso de software DCIM resiliente, seguro y neutral de proveedores, es posible tomar decisiones informadas con respecto a la planificación de la capacidad, así como la asignación de recursos. Se traduce en una mejor utilización de los recursos disponibles.
El mantenimiento predeterminado, junto con la observación constante de todos los sistemas críticos, permiten que su negocio evite costosos tiempos de inactividad. Las alertas cuando surgen problemas brindan la oportunidad de resolverlos antes de que se produzca un fallo grave.
3. ¿Cuáles son los beneficios del software para la gestión de centros de datos?
Gestionar un centro de datos con el uso de nuestras aplicaciones de EcoStruxure IT reduce en gran medida los costes, garantiza un mejor tiempo de funcionamiento y, en general, mejora la operación y la eficiencia. Con visibilidad en tiempo real de este entorno, puedes planificar los próximos pasos, optimizar el trabajo y lograr mejoras significativas en todos los aspectos clave de la operación de tu centro de datos.