Oikea paloilmaisin valitaan kohteen olosuhteiden mukaan

Paloilmaisin valitaan aina suojattavan kohteen olosuhteiden ja odotetun palotyypin mukaan. Esmi‑paloilmoitinjärjestelmän laaja ja monipuolinen ilmaisintekniikoiden valikoima mahdollistaa luotettavan, käyttöympäristöön optimoidun paloilmaisun niin tavanomaisissa kuin vaativissakin kohteissa.

Esmi Sense FDP ‑paloilmoitin on yhteensopiva kolmen eri osoitteellisen kenttälaitesarjan kanssa, mikä antaa suunnitteluvaiheessa runsaasti joustoa — ja samalla yksi tärkeimmistä kustannuksiin vaikuttavista päätöksistä tehdään juuri tässä. Osoitteelliset savu-, lämpö- ja monikriteeri-ilmaisimet, palopainikkeet, hälyttimet ja I/O‑yksiköt tarjoavat täydellisen työkalupakin kiinteistöjen tarpeisiin. Erikoisilmaisimet, kuten liekki-ilmaisimet, tuovat lisäturvaa erityisesti teollisuusympäristöissä.

Vaativimpiin ja kriittisiin kohteisiin — kuten datakeskuksiin — soveltuvat herkästi reagoivat näytteenottojärjestelmät. Ne imevät jatkuvasti ilmaa putkiston kautta ja analysoivat sen pienimpikin muutoksia, jolloin palon alku voidaan havaita huomattavasti aiemmin kuin perinteisillä ilmaisimilla.

Kuva ELC-kenttälaitesarjan ilmaisimesta

ELC-kenttälaitesarja

  • Esmi Impresia, eli ELC‑kenttälaitesarja on Esmi‑valikoiman uusin ja kustannustehokkain vaihtoehto.

  • Edullisesta hinnastaan huolimatta ELC‑kenttälaitteisto soveltuu laajasti erilaisiin kohteisiin – kouluista ja toimistorakennuksista aina vaativiin ympäristöihin, kuten keskussairaaloihin.

Kuva ALC-sarjan kenttälaite ilmaisimesta

ALC-kenttälaitesarja

  • ALC‑kenttälaitteisto koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä tuoteperheestä: Intelliasta ja Essentiasta.

  • ALC‑kenttälaitteisto on oikea valinta, kun kohteelta vaaditaan joustavuutta, teknistä suorituskykyä ja laajaa erikoisratkaisujen tukea.

SLC-kenttälaitesarja

  • SLC‑kenttälaitesarja on yksi Esmin pitkäikäisimmistä ja todennäköisesti Suomen myydyin paloilmaisinsarja kautta aikojen.

  • Sarjan suosio perustuu sen luotettavuuteen, monipuolisuuteen ja asentajaystävällisyyteen. SLC sarjan erityinen vahvuus on sen laaja monikriteeri-ilmaisimien valikoima.

Valitse sopiva kenttälaitesarja

  • Miksi ELC?
  • Miksi ALC?
  • Miksi SLC?

Näytteenottojärjestelmät – palon varhaisin mahdollinen havaitseminen

Näytteenottojärjestelmät – palon varhaisin mahdollinen havaitseminen

Osana Esmi‑paloilmoitinjärjestelmää näytteenotto tuo kokonaisuuteen ennakoivaa paloilmaisua ja nopeampaa reagointia

Soveltuu erinomaisesti vaativiin ja kriittisiin kohteisiin

kuten teknisiin tiloihin, korkeisiin tiloihin ja puhtaisiin ympäristöihin, joissa perinteinen pistemäinen ilmaisin ei ole riittävä tai käytännöllinen ratkaisu.

Laaja valikoima

Tarjoamme useita eri keskusvaihtoehtoja , lisälaitteita, virtalähteitä ja näytteenottoputkistoja.

Käyttökohteet

Sopii monenlaisiin kohteisiin - Korkeat tilat, varastot, puhdastilat, konesalit ja hallit.

Kun palon havaitsemisessa ei ole varaa viiveisiin, ratkaisu on näytteenottojärjestelmä

Se tunnistaa savun jo hyvin varhaisessa vaiheessa imemällä ilmaa suojattavasta tilasta putkiston kautta analysoitavaksi ilmaisinyksikköön. Näin palon alku voidaan havaita ennen kuin se kehittyy näkyväksi tai aiheuttaa vahinkoa.

Nopein tapa havaita tulipalo

Erittäin herkkä, aktiivinen savuilmaisinjärjestelmä.

Suojaa kohteesi nyt

Paras mahdollinen suoja liiketoiminnan kannalta kriittisille toiminnoille

Näin säästät selvää rahaa

Tiedätkö paljonko poltat rahaa kiinteistössä, jos paloilmaisimet eivät ole tehtäviensä tasalla? Katso miten Esmi Impresia vähentää turhia kuluja!

Varmista luotettava paloturvallisuus ilman, että budjetti kärsii.

Tutustu Esmi Impresia-tuotesarjaan videolla – kattavaan komponenttivalikoimaan, jossa yhdistyvät moderni tekniikka ja laitteet sekä esineiden internet (IoT).

Usein kysytyt kysymykset


Eri osoitteellisia kenttälaitesarjoja ei saa asentaa samaan keskukseen, mutta useamman keskuksen järjestelmässä eri keskuksissa voi käyttää eri kenttälaitesarjoja, mikäli niiden silmukkakaapeloinnit eivät kulje samoja johtoreittejä. Käytännössä kohteeseen on helpointa valita laitteet samasta sarjasta.


Paloilmaisimen tekninen elinikä on tyypillisesti noin 10–15 vuotta. Elinikään vaikuttavat käyttöympäristö, likaantuminen ja huollon säännöllisyys. Säännöllinen huolto ja ennakoiva seuranta varmistavat luotettavan toiminnan koko elinkaaren ajan, mutta elinkaaren loppupuolella ilmaisimet suositellaan vaihdettaviksi toimintavarmuuden säilyttämiseksi. Häkäilmaisimissa vaihto tulee tehdä hieman useammin, häkäelementin vaihtovälin täyttyessä.



Erheellisiä hälytyksiä vähennetään valitsemalla tilaan sopiva ilmaisintyyppi, sijoittamalla ilmaisimet oikein, huoltamalla ja puhdistamalla ne säännöllisesti sekä käyttämällä monikriteeritekniikkaa. Lisäksi käyttäjien ohjeistus, oikeat irti‑ ja takaisinkytkennät remontti‑ ja tulityötilanteissa sekä ajantasaiset asetukset ja ohjelmistot ovat avainasemassa.



Paloilmoitin toimii yhdessä äänievakuointijärjestelmän kanssa siten, että palohälytys käynnistää määritellyssä hälytystilanteessa automaattisesti äänievakuoinnin. Äänievakuointijärjestelmä toistaa ennalta määritellyt kuulutukset koko rakennuksessa tai vain hälyttävällä alueella. Näin ihmiset saavat selkeät toiminta‑ ja poistumisohjeet palotilanteessa, mikä parantaa turvallista ja hallittua evakuointia.


Paloilmoitin voi ohjata kiinteistössä useita turvallisuuden ja toiminnan kannalta kriittisiä toimintoja, kuten palo‑ovien ja savupeltien sulkeutumista, ilmanvaihdon pysäytystä, hissien ohjausta, sähköjen katkaisua, valaistusta, äänievakuointia ja sammutusjärjestelmiä. Lisäksi paloilmoitin voidaan integroida kiinteistöautomaatioon ja kulunvalvontaan, jolloin hälytystilanteessa saadaan yhtenäinen ja hallittu kokonaisohjaus.


Tyypillisiä käyttökohteita ovat tekniset ja IT‑tilat, joissa pienikin savunmuodostus voi aiheuttaa merkittäviä häiriöitä. Korkeat tai laajat tilat, joissa savu ei välttämättä saavuta kattotason ilmaisimia ajoissa. Puhtaat ja vaativat ympäristöt, kuten sairaalat, laboratoriot ja museot. Tilat, joissa pöly, ilmavirrat tai lämpötilavaihtelut vaikeuttavat perinteistä ilmaisua.


Tutustu tuotteisiin

  • Esmi Impresia ELC osoitteelliset komponentit EN54

  • Esmi ALC osoitteelliset komponentit EN 54

  • Esmi SLC osoitteelliset komponentit EN 54

  • EcoStruxure™ Fire Operation

  • EcoStruxure™ Fire Expert

  • Esmi paloilmoitinkeskukset EN 54

  • EcoStruxure™ Building Operation