Usean käytön paineenkorotuspumput kiinteistöille

pipes in facility, water management, oil and gas, mineral processing

Jokaisella yrityksellä on yksilölliset ongelmansa.

Asiakkaat ovat kiinnostuneita energiankulutuksen vähentämisestä. Tavoitteenasi on kehittää kiinteistöjen käyttöön paineenkorotuspumppu, jossa on kattavat toiminnot, vianmääritys- ja suojaustoiminnot sekä joustavat ja skaalautuvat I/O-liitännät.

Asiantuntijamme ovat yrityksesi apuna koko koneen elinkaaren ajan.

Kuva, koneiden elinkaariratkaisut, teollisuustuotanto, koneautomaatio.
  • Ratkaisut

    Tarjoamme tehokkaan ratkaisun monen pumpun paineenkorotusasemille, joissa tarvitaan kattavien toimintojen lisäksi joustavuutta ja skaalautuvuutta. Yksi ratkaisun tärkeimmistä ominaisuuksista on BACnet- tai LonWorks-yhteys kiinteistönhallintajärjestelmään. Lisäksi tehomittarien, käyttöjen ja energiatehokkuutta parantavien toimintojen yhdistelmä tekee järjestelmästä tehokkaan.

  • Arvolupaus

    • Kattava, kustannustehokas ratkaisu.
    • Älä aloita tyhjästä, vaan käytä testattuja, validoituja ja dokumentoituja arkkitehtuureja sovelluksen käynnistämiseen.
    • Älä ohjelmoi, vaan käytä valmiiksi kehitettyjä, helposti määritettäviä toimintoja sekä malleja oman sovelluksesi kehittämiseen.
    • Pumppujärjestelmässä on sulautettuja toimintoja, kuten kavitaatiosuojaus, pumppujen jaksottainen käyttö ja PID.
    • Modicon M171/M172 -logiikkaohjaimen kattavat I/O-vaihtoehdot lisäävät skaalautuvuutta.
    • Integroitu näyttö antaa mahdollisuuden sovellukselle parhaiten sopivaan valvontaan, mikä parantaa kustannustehokkuutta.
    • Yhdistä minne tahansa. Integroidun BACnet- tai LonWorks-yhteyden ansiosta liittyminen kiinteistönhallintajärjestelmiin sujuu saumattomasti. Verkon visualisoinnin ansiosta on myös mahdollista muodostaa langaton etäyhteys älylaitteisiin, pilviratkaisuihin ja internetiin.
  • Vahvuutemme

    • Useita pumppuja voi hallita määrittämällä kullekin pumpulle oman käytön.
    • Tarjoaa hyvän yhdistelmän energiatehokkuutta ja suorituskykyä.
    • PID:hen ja pumppujen jaksottaiseen käyttöön liittyvät toiminnot auttavat ylläpitämään vakiopainetta järjestelmässä.
    • Pumppukohtaiset, kehittyneet vianmääritystoiminnot helpottavat ylläpitoa.
    • Sisältää paineenkorotuspumppua ja pumppuja suojaavia ominaisuuksia, kuten kavitaatiosuojauksen.
    • Käyttää pienitehoisempia pumppuja apupumppuina, jotta ylläpidettävä vähimmäisvirtaus olisi pienempi.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.