Pienikokoinen / Modbus SL / käyttöliittymä, järjestelmän ohjausyksikkö

Default Alternative Text

Jokaisella yrityksellä on yksilölliset ongelmansa.

Asiakkaat tarvitsevat koneita, jotka ovat entistä turvallisempia, energiatehokkaampia ja luotettavampia. Toimitustenkin pitäisi olla edullisia ja nopeita. Testatut, validoidut ja dokumentoidut arkkitehtuurit (TVDA-arkkitehtuurit) auttavat rakentamaan automaatioratkaisun nopeasti konesuunnittelusta lähtien asennukseen ja dokumentointiin asti. Lyhennä suunnitteluun, asennukseen ja käyttöönottoon kuluvaa aikaa näillä joustavilla, toiminnoiltaan hyväksytyillä ja käyttövalmiilla arkkitehtuureilla.

Asiantuntijamme auttavat koko koneen elinkaaren ajan.

Kuva, koneiden elinkaariratkaisut, teollisuustuotanto, koneautomaatio.
  • Ratkaisut

    Pienikokoinen Modbus SL -väylän, käyttöliittymän ja järjestelmän ohjausyksikön arkkitehtuuri on suunniteltu pienille ja keskikokoisille ohjaussovelluksille, joissa tarvitaan vähän I/O-kanavia. 5,9 tuuman käyttöliittymä ja integroitu logiikkaohjain helpottavat asennusta ja lisäävät toiminnallisuutta.
     
    Arkkitehtuuri sisältää taajuusmuuttajan lisäksi ohitustoiminnot vaiheistuksen ohjausta varten ja käynnistimet moottorin tasaista toimintaa varten. Ne vähentävät koneen mekaanista kuormitusta.
     
    Järjestelmä soveltuu erityisen hyvin pumppaus-, nosto-, materiaalinkäsittely- ja tekstiilisovelluksiin. Se sopii muihinkin konetyyppeihin, joiden ohjausjärjestelmältä vaaditaan optimoituja tilaominaisuuksia.
  • Arvolupaus

    • Skaalautuvilla ja joustavilla järjestelmillä ratkaisut voidaan toteuttaa edullisesti.
    • Avoimuutta ja joustavuutta monenlaisilla liitäntämahdollisuuksilla.
    • Käyttövalmiit arkkitehtuurit esivalmistellulla logiikalla ja HMI-projektimalleilla.
    • Laaja järjestelmän dokumentaatio, joka sisältää osaluettelon ja kytkentäkaaviot.
    • Laitemoduulien avulla järjestelmän sovittaminen sujuu nopeasti ja helposti.
    • Yksi ohjelmistopaketti koko järjestelmän asennukseen ja ylläpitoon.
    • Integroiduilla visualisointitoiminnoilla alustasta riippumattomat, käyttäjän määrittämät verkkosivut.
    • Täydellinen etäyhteys ohjelmointia, käyttöä ja valvontaa varten.
  • Vahvuutemme

    • Ainutlaatuiset arkkitehtuuriratkaisut, jotka vähentävät työtä jokaisessa kehittelyvaiheessa.
    • Käyttövalmis arkkitehtuuri, joka sisältää paljon valmiita osia automaatiojärjestelmän nopeaa suunnittelua ja asennusta varten.
    • Täydellinen yhteentoimivuus ja järjestelmän vankka luotettavuus perustuvat Schneider Electricin ensiluokkaisiin tuotteisiin ja arkkitehtuurin laajaan toiminnan validointiin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.