Ratkaisu monimutkaisille koneille, joissa tarvitaan tarkasti synkronoitua liikkeenohjausta

Default Alternative Text

Jokaisella yrityksellä on yksilölliset ongelmansa.

Tavoitteenasi on kehittää kone, jossa on synkronoitu liikkeenohjaus. Haluat toimittaa kustannustehokkaan, joustavan, optimoidun ja energiatehokkaan ratkaisun, jossa on integroitu vianmääritys.

Asiantuntijamme ovat yrityksesi apuna koko koneen elinkaaren ajan.

Kuva, koneiden elinkaariratkaisut, teollisuustuotanto, koneautomaatio.
  • Ratkaisut

    Joustava ja skaalautuva liikeohjaimeen perustuva ratkaisu, jonka suorituskyky on optimoitu. Ratkaisussa käytettävä SoMachine-ohjelmistoon kuuluva CNC-muokkausohjelma tuo lisää joustavuutta ja toiminnallisuutta. CANmotion-väylään liitettyjen käyttöjen ansiosta ratkaisu on erittäin kustannustehokas.

  • Arvolupaus

    • Käyttövalmiit sovellukset ja yksityiskohtaiset ohjeet.
    • Tarjoamme osaavan tukipalvelun ja valmiiksi kehitetyt sovellukset.
    • Saat käyttöösi testatut, validoidut ja dokumentoidut arkkitehtuurit ja integroidut turvatoiminnot.
    • Täydellinen ratkaisu yhdeltä toimittajalta.
  • Vahvuutemme

    • Käyttövalmis:
      – täydelliset sovellukset, jotka sisältävät liikeohjaimen ja CANmotion-väylään liitetyt servokäytöt
      – perusteellisesti testatut projektimallit käytettävissä.
    • Sovelluksen mukauttaminen:
      – suuri valikoima konfiguraatioita, akseleiden määrä on vapaasti valittavissa
      – arkkitehtuureja voidaan käyttää uudelleen ja sovittaa tarpeen mukaan.
    • Paneeli on sopivan kokoinen pienikokoisten ohjainten ja käyttöjen ansiosta.
    • Pienempi energiankulutus: kirjastot auttavat parantamaan energiatehokkuutta.
    • Maailmanlaajuiset huolto- ja tukipalvelut suunnittelun asiantuntijoilta ja sovelluskeskuksista.
    • Tukee useita eri kenttäväyliä: Modbus SL, CANopen ja CANmotion.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.