Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

  • Manager and worker talking on production floor, industrial automation, machine control, hoisting.

    Yksinkertainen käyttöön perustuva nosturin ohjaus

    Smiling technician with laptop in front of control panel, industrial automation, facility management software.

    Jokaisella yrityksellä on yksilölliset ongelmansa.

    Järjestelmään halutaan tehokkuutta ja tuottavuutta vähemmällä monimutkaisuudella ja tilantarpeella. Lisäksi halutaan parantaa nosturin käyttömukavuutta ja turvallisuutta sekä säästää energiakustannuksia.

    Asiantuntijamme auttavat koko koneen elinkaaren ajan.

    Kuva, koneiden elinkaariratkaisut, teollisuustuotanto, koneautomaatio.
    • Ratkaisut

      Nostureiden integroitu Altivar 32 -käyttöarkkitehtuuri on suunniteltu yksinkertaisia ja vakiomallisia nostokoneita varten. Tällä taajuusmuuttajaan perustuvalla ratkaisulla saadaan pienikokoinen, yksinkertainen järjestelmä. Se on ensimmäinen askel perinteisistä relearkkitehtuureista automaatiota kohti. Valmiiksi määritettyjen toimintojen ansiosta taajuusmuuttajan säätäminen sujuu nopeasti ilman pitkää kokemustakin.
    • Arvolupaus

      • Liitettävyys: Langaton ohjausjärjestelmä (ja toinen lähetin), joka sisältää näytön ja ohjelmoitavat painikkeet tarvittavia toimintoja varten.
      • Tehokkuus: Taajuusmuuttajaan perustuva ratkaisu estää moottoreiden ylikuumenemisen ja vähentää energiankulutusta.
      • Käyttövalmis, valmiiksi kehitetty nostosovellus, joka sisältää yksityiskohtaisen dokumentaation: nostotoimintojen kirjasto, nosturimallit sekä testatut, validoidut ja dokumentoidut arkkitehtuurit.
      • Turvallisuusmääräykset: Nostoratkaisumme ovat ISO EN 13849-1 -standardin mukaisia ihmisten ja tavaroiden turvaamiseksi.
      • Schneider Electricin maailmanlaajuiset tukipalvelut paikan päällä lähes kaikilla kielillä.
    • Vahvuutemme

      • Käyttöön perustuva moottoriarkkitehtuuri parantaa käytettävyyttä ja vähentää energiankulutusta.
      • Kustannussäästöt: Tällä arkkitehtuurilla on erittäin kilpailukykyinen suorituskyvyn ja kustannusten välinen suhde.
      • Helppokäyttöinen: Langaton ohjaus ja hätäpysäytys Ple luokka 4.
      • Turvallisuus integroitu: EN 13849-1 Plc -standardin luokan 2 mukainen.
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.