Quel est le comportement de l'entrée PWR sur un ATV71 avec une alimentation externe en 24V ?
Dans le cas où la carte contrôle du variateur est alimenté par une alimentation externe 24VCC via ses deux bornes P24 et 0V, il sera nécessaire de :
- ôter le shunt (strap) existant entre les bornes PWR et + 24 du variateur,
- alimenter cette même borne PWR du variateur avec la polarité 24VCC de l'alimentation externe.
Pour en savoir plus sur la borne PWR consulter le lien suivant :ATV71-signification PWR
Publié pour: Schneider Electric France