Consulter notre FAQ
Que faire en cas de défaut E ou défaut arrêt d'urgence sur un ATV21 ou ATV212 ?
Le variateur ATV212 succède au variateur ATV21 aujourd'hui en arrêt de commercialisation. Il dispose de quelques fonctionnalités supplémentaires du type "mode feu" ou gestion des registres, par contre le diagnostique en cas de "défaut E" est absolument identique à celui de l'ATV21.
Le variateur ATV212 ou ATV21 affiche " Défaut E " et stoppe l'alimentation du moteur s'il est sujet aux trois circonstances différentes suivantes :
- appui sur le bouton stop du terminal graphique alors que le variateur est en mode de fonctionnement distant (bouton loc rem éteint).
Le variateur ATV212 ou ATV21 en mode de fonctionnement local n'est accessible qu'avec le terminal graphique.
En mode de fonctionnement distant, le variateur peut être géré par le bornier, les bus de communication mais aussi par le terminal graphique.
la touche LOC/REM du terminal graphique permet cette commutation Local/Distant et le voyant au dessus du bouton LOC/REM permet de savoir à tout instant son état ...........Distant : éteint ........ Local : allumé.
En mode de fonctionnement distant, le variateur peut être géré par le bornier, les bus de communication mais aussi par le terminal graphique.
la touche LOC/REM du terminal graphique permet cette commutation Local/Distant et le voyant au dessus du bouton LOC/REM permet de savoir à tout instant son état ...........Distant : éteint ........ Local : allumé.
Ce fonctionnement prévu en réglage usine peut être gênant s'il n'a pas été prévu car il permet la malveillance facile d'arrêter le variateur en appuyant simplement sur la touche Stop du terminal graphique. Pour éviter cet aléa : positionner le paramètre F734 à 0.
- mise à un de l'une de ses entrées logiques initialement affectée à 11 ou 45.
Si cette entrée passe à un (affectation à 11) ou zéro ( affectation à 45) alors affichage du défaut E (Externe) et arrêt du variateur.
Les entrées logiques possibles sont F, R, RES.
Les entrées logiques possibles sont F, R, RES.
- remontée d'une information de défaut par un bus de communication.
Pour acquitter, deux solutions :
- mettre hors tension / sous tension le variateur,
- mise à un d'une de ses entrées logiques initialement affectée à 10 ou 55.
Si cette entrée passe à un (affectation à 55) ou zéro ( affectation à 10) alors réinitialisation du défaut si son origine a été supprimé.
Les entrées logiques possibles sont F, R, RES.
Publié pour:Schneider Electric France
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: