Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Utilisation d'un 24 externe pour commander les entrées de l'ATV21 ou de l'ATV212
Les entrées logiques F, R et RES du variateur ATV21 ou ATV212 peuvent être pilotées par une polarité extérieure au variateur, par exemple par une alimentation 24 VDC issue d'un automate.
- Le commutateur SW4 du variateur ATV21 ou le commutateur SW102 du variateur ATV212 doit être sur la position PLC.
- Le câblage de la borne PLC dépend de la nature de la sortie statique automate :
Si sortie automate SINK alors :
1) borne PLC du variateur au 24 VDC de l'automate,
2) borne F,R ou RES sur le 0 VDC de l'automate.
Si sortie automate SOURCE alors :
1) borne PLC du variateur au 0 VDC de l'automate,
2) borne F,R ou RES sur le 24 VDC de l'automate.
Cela vous a-t-il été utile ?
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: