En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Est-il possible de désactiver la touche LOC/REM de l'ATV21 ou de l'ATV212 ?


Mode de fonctionnement : local / distant

Le mode de fonctionnement local des variateurs ATV21 et ATV212 n'est accessible qu'à partir du terminal graphique.

En mode de fonctionnement distant, le variateur peut être géré par le bornier, les bus de communication mais aussi par le terminal graphique.

La touche LOC/REM du terminal graphique permet cette commutation Local/Distant et le  voyant au dessus du bouton LOC/REM permet de savoir à tout instant son état :

  • distant ....... éteint,
  • local ........ allumé,


L'inconvénient est que n'importe quel opérateur peut commuter ces deux modes directement à partir du clavier sans aucun verrouillage.


Désactivation du mode

Il est heureusement possible de désactiver la commande locale (touche LOC/REM), pour ceci :

  • Menu F... => F732 = 1.

Schneider Electric France