Quelle est la différence entre les bornes +24V et l'entrée P24 sur un ATV61 ou ATV71 ?
La différence de nature et de fonction entre les bornes +24 et P24 des variateurs ATV61 et ATV71 est la suivante :
- la borne +24 du variateur délivre une alimentation 24V permettant d'activer les entrées logiques.
- la borne P24 permet le raccordement d'une alimentation externe afin d'alimenter la carte contrôle du variateur.
Prévoir une alimentation de 24V continue redressée filtrée à raccorder sur le variateur via les bornes P24 et 0V.
L'alimentation externe est très utile dans le cas ou une carte de communication est présente, il est alors possible de couper la puissance tout en conservant la communication.
Publié pour: Schneider Electric France
Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.