Mit jelent az NST üzenet az Altivar frekvenciaváltók kijelzőjén?
Probléma:
NST üzenet jelenik meg az Altivar frekvenciaváltók kijelzőjén.
Termékcsoport:
Minden Altivar meghajtó
NST üzenet jelenik meg az Altivar frekvenciaváltók kijelzőjén.
Termékcsoport:
Minden Altivar meghajtó
Környezet:
Összes
Ok:
Az NST üzenet nem hibát jelez, hanem olyan állapotot, amely azt jelzi, hogy a meghajtás szabadonfutó üzemmódban van.
Felbontás:
Az NST egy nagyon általános állapot a meghajtókon. Ez nem hibaállapot.
Az alábbiakban számos okot talál arra vonatkozóan, hogy miért jelenik meg az NST üzenet, az alkalmazástól/beállítástól függően.
Okok és javítások:
Váltson a futtatási parancsra, vagy állítsa a TCT értékét LEL-re. (IO menü, 2 vezetékes típus = szint)
https://www.se.com/ww/en/faqs/FA238669/
A meghajtásnak van egy bemenete, amelyet szabadkifutású leálllítás vezérléséhez , NST-hez rendeltek.
A bemenetnek aktívnak kell lennie.
https://www.se.com/ww/en/faqs/FA170907/
A meghajtó 3 vezetékes vezérlésben van (TCC =3C).
Az NST üzenet törlés előtt az LI1-nek aktívnak kell lennie.
https://www.se.com/us/en/faqs/FA274804/
A meghajtót soros kommunikáció vezérli, és a meghajtó nem fogadja a megfelelő parancsjelet.
A meghajtó mindaddig NST-t jelenít meg, amíg a megfelelő értéket nem írja a vezérlési paraméterbe.
Egy 4-20 mA-es jel elvesztését a program a szabadonfutó leállásra programozza.
Amikor a bemenet elvész, az állapot NST-re változik. Ellenőrizze a 4-20 mA jelet.
A meghajtó terminálvezérlésben van, és megnyomták a beépített vagy a távoli billentyűzet STOP gombját.
A terminál vezérlése közben a STOP gomb E-STOP-ként működik. Ha megnyomja a STOP gombot, a meghajtó az NST-re ugrik (kivéve az ATV212-t, ahol villogó "E" jelenik meg). Kapcsolja be a meghajtót az NST törléséhez.
Csak az ATV61/71 VFD esetén: Ha a meghajtó működik, és a PWR bemeneti csatlakozón alkalmazott feszültség +19 V dc alá esik, a meghajtó leáll, és NST üzenetet jelenít meg.
PWR bemenet előtt zárja be a +24 VDC-t, majd kapcsolja ki és indítsa újra a run parancscsal. Győződjön meg róla, hogy a gyárilag beszerelt átkötés +24 és PWR között megfelelően van csatlakoztatva. Ha ezekhez a csatlakozókhoz biztonsági áramkör csatlakozik, ellenőrizze, hogy az áramkör zárva van-e.
Közzététel célja: Schneider Electric Hungary