Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Wat is NEN1010?

NEN 1010 beschrijft de veiligheidsrichtlijnen voor elektrische laagspanningsinstallaties. Deze norm geeft eisen voor ontwerp, installatie en inspectie om veiligheid te waarborgen. Ontdek meer over de toepassing en voordelen.

NEN1010 is de norm voor “elektrische installaties voor laagspanning”. Vrijwel elk gebouw heeft een elektrische installatie in zich en uiteraard moet een elektrische installatie veilig zijn. Om een veilige installatie te maken zijn voorschriften noodzakelijk. NEN1010 heeft deze voorschriften in zich en is wettelijk aangewezen in het Bouwbesluit.

NEN1010 bestaat al sinds 1940, echter toen nog met de titel N 1010. Er zijn in de afgelopen decennia vele updates en nieuwe versies uitgebracht. De laatste versie NEN1010 is van 2020. NEN1010 is niet een volledig Nederlandse Norm, sterker nog het overgrote deel is afkomstig uit de Europese HD 60364 normenreeks en de Mondiale IEC 60364 normenreeks.

Wat staat er zoal in NEN1010?

NEN1010 beschrijft bijvoorbeeld hoe kabels berekend moeten worden, dat er beveiligd moet worden tegen kortsluiting en overbelasting en waar er aardlekschakelaars toegepast moeten worden. Ook geeft NEN1010 diverse uitgangspunten over de aantal groepen die gemaakt moeten worden.

Tevens behandeld NEN1010 een aantal specifieke ruimtes en omgevingen zoals: badkamers, zwembaden, campings, jachthavens, medische ruimten, zonnepaneelinstallaties en zelfs walaansluitingen voor binnenvaartschepen.

Nieuw in NEN1010

Sinds 2021 is NEN1010 uitgebreid met een nieuw deel 8. Deel 8 gaat over functionele aspecten en behandeld: energierendement, elektrische installaties voor laagspanning prosumenten en bedrijfsvoering van prosumenteninstallaties.

We zullen de komende jaren steeds meer energie moeten opslaan, uiteraard moet dit ook veilig gebeuren. Met het nieuwe deel 8 wordt een stap gemaakt in veilige installaties met opslag. NEN1010 gaat hierdoor met zijn tijd mee en speelt in op de veranderingen in de energiemarkt.

Een overzicht van de hoofdstukken:

Deel 1 Fundamentele uitgangspunten

Deel 2 Termen en definities

Deel 3 Vaststellen van algemene kenmerken

Deel 4 Beschermingsmaatregelen

Deel 5 Keuze en installatie van elektrisch materieel

Deel 6 Inspectie

Deel 7 Bepalingen voor bijzondere installaties en bijzondere ruimten en omgevingen

Deel 8 Functionele aspecten

Klik hier voor meer informatie over NEN 1010

Invoering van het Blockchain-certificeringsplatform van Wiztrust

Voor een veilige communicatie certificeert Schneider Electric vanaf 2 oktober 2019 de inhoud op Wiztrust. U kunt de authenticiteit op de website Wiztrust.com controleren voor zakelijke communicatie.
Persbericht weergeven (pdf, 185 kb) opens in new Window
Deel deze pagina:

Chat

Hebt u vragen of hebt u hulp nodig? Wij staan voor u klaar.