1. Vad är datacenternätverk?
Processen med att sammankoppla alla fysiska och nätverksbaserade enheter i en datacenteranläggning kallas datacenternätverk. Det ansluter datacenterservrar och användare snabbt via nätverksresurser som routing, switching, lastutjämning, statistik osv. för att snabba upp behandlingen av tillämpningar och data. Schneider Electric förser sina kunder med ett urval av datacenterlösningar som säkerställer att varje uppgift framskrider problemfritt.
2. Vad är datacenterinfrastruktur?
Alla maskinvarubaserade resurser som finns i datacentrets fysiska miljö kallas datacenterinfrastruktur. Den omfattar alla enheter, alla tekniker och all utrustning för IT-infrastrukturen, t.ex. datorer, servrar, switchar, routrar, biometriska säkerhetssystem osv. Datacenterinfrastrukturen omfattar dessutom icke-databehandlingsresurser: generatorer, kablar, serverrack och internetstamnätet. Schneider Electric säkerställer infrastrukturlösningar för datacenter i hög kvalitet som håller dina kraftresurser i bästa möjliga skick.
3. Hur kan du göra ett datacenter mer effektivt?
Det finns många sätt att säkerställa optimala datacenterfunktioner. Det är väsentligt att ha en korrekt uppfattning om den energi som krävs för att ett datacenter ska fungera. Genom att hålla reda på energikraven kan du förstå de tjänster du kan behöva för datacenteroptimering. Schneider Electric erbjuder flera nätverkslösningar för datacenter. Våra experter optimerar sådana verktyg för att inte bara förbättra deras funktioner, utan också för att minska energiförbrukningen och energikostnaderna. Vi hjälper dig dessutom med att omvandla de redan etablerade systemen för att förbättra deras övergripande kvalitet, vilket leder till bättre leverans och resultat.