Slovenia

Pozdravljeni na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.

Izberete lahko drugo državo in si ogledate razpoložljive izdelke ali obiščete naše svetovno spletno mesto in si ogledate informacije o družbi.

Izberi drugo državo ali regijo

  • Default Alternative Text

    Rešitve za rudarsko industrijo

    Rešitve od vira do trga

  • Modularna montažna električna hiša

    E-hiša: prilagodljiva, zanesljiva in stroškovno učinkovita rešitev za distribucijo električne energije

  • Sistem za prezračevanje podzemnega rudnika s pogonom s spremenljivo hitrostjo Altivar Process

    Oglej si test pogona s spremenljivo hitrostjo Altivar Process za izpostavljenost skrajnim vibracijam in prahu po nadzorovanih eksplozijah v podzemnem ventilatorju/prezračevalnem sistemu 1400 m pod površjem v podjetju First Quantum Minerals na Finskem.

  • RecyCoal

    Vodilno podjetje za čiščenje opuščenih premogovnikov je moralo podjetje RecyCoal vključiti procesno avtomatizacijo, da bi iz svojega obratovanja iztisnili kar največ. Zato so se obrnili na družbo Schneider Electric za nadzor, vzdrževanje in avtomatizacijo njihovega poslovanja.

  • Integrirano načrtovanje in optimizacija

    Odkrij, kako lahko optimiziraš tvojo celotno rudarsko dobavno verigo, od virov do trga, z integrirano rešitvijo za načrtovanje in optimizacijo družbe Schneider Electric.

    Kopač z vedri ob zori v odprtem rudniku, grevenbroich, severno porenje-vestfalija, nemčija, evropa, urbanizacija, sistem za upravljanje zgradb, rudarska industrija

    Izzivi

    Izboljšati moraš rezultate, prihodke in zaslužek in obenem optimizirati operativne in investicijske stroške. Prav tako moraš omogočiti trajnostni razvoj, izboljšati varnost zaposlenih in pridobiti/razviti nove talente.
    Ledveni sklep 3, trajnostno poročanje, sistem za upravljanje nepremičnin

    Rešitve za rudarstvo

    Rudarski industriji omogočamo trajnostno rast

    Zakaj sodelovati s podjetjem Schneider Electric?

    • Privzeto spremenjeno besedilo

      Pridobi in ohrani licenco družbene odgovornosti za poslovanje z našimi energetskimi in trajnostnimi rešitvami in storitvami.

    • Ikona rokovanja

      Spodbujaj učinkovitost poslovanja in povečaj ustvarjanje vrednosti z našimi rešitvami za optimizacijo proizvodnje in poslovanja.

    Dejstva

    • Modra ikona denarja Investicija za ravnanje za rudarsko vodo bo do leta 2016 dosegla 3,6 milijarde $.
    • Modra ikona za testirano in validirano 30 % celotne energije v odprtem rudniku rude se porabi za prevoz.
    • Modra ikona s puščico navzgor Investicijski stroški za nove rudnike bakra so se v zadnjih 20 letih povprečno znižali za 15 % na leto.
    • Privzeto spremenjeno besedilo Leta 2020 bo globalno pomanjkanje izkušenih delavcev znašalo približno 85 milijonov.
    • Privzeto spremenjeno besedilo 41 % svetovne elektrike je proizvedene iz premoga.
    • Modra ikona z rastočo krivuljo Manj kot 2 % prodaje se investira v raziskave in razvoj rudarske industrije.

    Želite govoriti s svetovalcem o naših izdelkih in storitvah?

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.