ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What is the replacement for the Premium TSXP57202M processor?
Issue:
Replacement for the Premium TSXP57202M processor
Product Line:
TSX Premium PLC, PL7Pro software
Resolution:
There is no direct replacement for Premium TSXP57202M processor. However, the TSXP57203M can be used as a functional replacement. The difference is the TSXP57202M uses one slot, and the TSXP57203M is wider and uses 2 slots and is an enhanced version of the TSXP57202M.
เผยแพร่สำหรับ:ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: