ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What Modbus function codes are supported by the M340 line of PLCs?
The following Modbus function codes are supported by the M340 PLC line:
Function Code Description
1 Read output bits
2 Read input bits
3 Read output registers
4 Read input registers
15 Write output bits
16 Write registers
เผยแพร่สำหรับ:ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: