ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
How to select the timing function of RE7 timers.
Goals and Symptoms
How to select the timing function of RE7 timers.
Facts and Changes
Timer Relays RE7
Causes and Fixes
The timing function of RE7ML can be selected with the selector knob #3: see instruction sheet.
For each position a sign is displayed. This sign corresponds to the function diagram of the instruction sheet.
See attachment
Example:
If the user wants to program a "C" function, he must select the black rectangle sign.
เผยแพร่สำหรับ:ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand
เอกสารแนบ
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: