ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Cannot download to the STBNIP221 after updating to version 2.71
Issue
Cannot download to theSTBNIP221 after updating to version 2.71
Product Line
STBNIP2212
Environment
Windows 7
Resolution
This could happen if the application was created in an older version of the Advantys Configuration Software
and that same version is being used to perform the download.
To resolve the problem:
- Update to the latest version of the Advantys Configuration Software.
- Open the project.
- Click on 'File\Save' to save the project.
เผยแพร่สำหรับ:ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: