ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What are the dimensions of the lifting points on a NetShelter SX cabinet?
Issue:
Customers need to know the exact placement of the lifting points to determine the correct lifting angle.
Product Line:
NetShelter SX
Environment:
All versions and serial ranges.
Cause:
Too shallow of an angle can reduce lifting capacity beyond a safe point.
Resolution:
See attached file
เผยแพร่สำหรับ:ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand
เอกสารแนบ
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: