{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย

What does the error code 0x0C170017 on a MiCOM P14x mean?

Product Line
MiCOM P14x

Environment
Error on front display.

Cause
The MiCOM goes through internal checks on the relay and the error code 0x0C170017 stands for SRAM failure.

Resolution
In order to fix the issue cycle power to the relay, if that does not resolve the issue send it in for repair.  To start the process for a repair contact Tech Support at 888-797-6468 option 3 or send an e-mail to usenergyts@schneider-electric.com.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
Easergy MiCOM P14x
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
Easergy MiCOM P14x