ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Pin-out for VX003 PC cable for RS232 port of VAMP 200 series
Issue:
Trying to connect to the VAMP 200 series through the RS232 port fails.
Product Line:
VAMP 255, VAMP 257, VAMP 259, VAMP 200 series, VX003
Environment:
Connecting to VAMP set to configure settings.
Cause:
The RS232 port configuration is not a standard RS232 port.
Resolution:
Trying to connect to the VAMP 200 series through the RS232 port fails.
Product Line:
VAMP 255, VAMP 257, VAMP 259, VAMP 200 series, VX003
Environment:
Connecting to VAMP set to configure settings.
Cause:
The RS232 port configuration is not a standard RS232 port.
Resolution:
เผยแพร่สำหรับ:ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์:
รุ่น:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์:
รุ่น: