ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What is the RS485 communication cable part number to go from an M221 to an HMISTU?
There are two cable part numbers that can be used to communicate between the M221 and HMISTU over RS485 MB serial.
- XBTZ9980 (2 RJ45 connectors)
- VW3A8306R** (2 RJ45 connectors)
- ** = length of cable (03 = 0.3M, 10 = 1M, 30 = 3M)
- XBTZ9980 (2 RJ45 connectors)
- VW3A8306R** (2 RJ45 connectors)
- ** = length of cable (03 = 0.3M, 10 = 1M, 30 = 3M)
เผยแพร่สำหรับ:ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: