ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
MiCOM relays. Specific timers related to the user interface in the MiCOM Px2 relays.
Follwowing timers are fixed in the Px2 relays.
- LED refresh time is 500 ms
- LCD refresh time is 1 s
- The password confirm info display time delay is 2 s
- Programming mode timer after login to the front panel is 5 min. During this time the relay will not accept to change any settings from remote. It is considered as 5 min of inactivity.
เผยแพร่สำหรับ:ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: