ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Osisense XC - Contact diagram of the limit switch ZCMD21L* or ZCMD21C12 + ZCE27 head
Please find hereafter the contact diagram of the limit switch ZCMD21L* or ZCMD21C12 (5-pin M12) + ZCE27 head. It is not shown into the Osisense XC standard catalogue. ZCMD21M12 (4-pin M12) + ZCE27 head has the same diagram too
เผยแพร่สำหรับ:ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand
เอกสารแนบ
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม