ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
IMC counter function CounterxGet returns inconsistent values
CounterxActivate, CounterxGet and CounterxSet have known issues.
For example CounterxGet may return inconsistent values when CounterxSet is used simultaneously.
It is recommended to use HSC function blocks instead.
See online help : "Drive controllers -> ATV IMC Drive Controller -> ATV IMC HSC Library guide".
For example CounterxGet may return inconsistent values when CounterxSet is used simultaneously.
It is recommended to use HSC function blocks instead.
See online help : "Drive controllers -> ATV IMC Drive Controller -> ATV IMC HSC Library guide".
เผยแพร่สำหรับ:ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: