ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
TM251MESE : Modbus TCP IOscanner channel status can be wrong
With TM251MESE firmware v4.0.4.14, when using Modbus TCP IO scanner with more than 16 channels, channels health bits may be wrong.
Firmware v4.0.5.10 (available with SoMachine v4.2) solves this issue.
Firmware v4.0.5.10 (available with SoMachine v4.2) solves this issue.
เผยแพร่สำหรับ:ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: