{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย

Is there a minimum "cyclic" update time for M580 servicing ERIO?

Yes. When in "cyclic" mode you should anticipate that it will take 8 ms to service the entire ERIO network
The attached document is an excerpt from the M580 Hardware Reference Guide (2016)

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

เอกสารแนบ

CPU_Tasks.pdfCPU_Tasks.pdf [88.2 KB]
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: