ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What is the maximum permitted distance between the 140ARI03010 and the sensor?
When using 3 or 4 wire RTD's the maximum distance between the module and the sensor is 200 meters.
If you're using 2 wire RTD's the distance is limited only by the user defined accuracy of the application.
If you're using 2 wire RTD's the distance is limited only by the user defined accuracy of the application.
เผยแพร่สำหรับ:ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม