วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?

Is there a meter that supports Class 200 and Class 20 applications?

Produce Line
ION8600, ION8650
EV55

Environment
Meter selection

Resolution
The ION8650 series supports the following meter socket options:
  • Class 1/2/10/20 - 9S, 29S, 36S, and 35S
The ION8650 datasheet is available here: https://www.se.com/us/en/download/document/998-1257683_GMA-US/


The EV55 series supports the following meter socket options:
  • Class 200 - 2S, 12S, and 16S
  • Class 20 - 5S, 6S, and 9S
The EV55 datasheet is attached.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

เอกสารแนบ
EV55 Socket Meter Flyer (r2).pdf [153.1 KB]