ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
9012 G pressure switch - Cross-reference for the obsolete 9012GFW2B4Z18 part number
We suggest to select the following reference available to order in 2022 : 9012GFW2Z18 instead of the obsolete 9012GFW2B4Z18. Data sheet of the 9012GFW2Z18 ref. attached. The B4 form is a “removable conduit hub", attached with 4 screws and can be removed in case customer does not need it
เผยแพร่สำหรับ:ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand
เอกสารแนบ
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม