ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What tightening torque has to be applied on the LV429248 6-cable distribution connector for Compact NSX?
The LV429248 connector is designed for 6 cables (Cu or Al) with cross section between 1 and 35 mm².
The tightening torque applied for fixing the cables in the connector are the following:
The tightening torque applied for fixing the cables in the connector are the following:
Cable cross section | Tightening torque |
1.5 to 6 (mm²) * | 4 Nm |
8 to 35 (mm²) | 6 Nm |
* For flexible cables from 1.5 to 4 mm², connection with crimped or self-crimping ferrules.
เผยแพร่สำหรับ:ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: