What is the maximum size of the CoreDB in Easergy T300? What is the maximum number of variables that the T300 can handle?
  • HU250 module includes 1GBit SDRAM memory and each SC150 has 4Mo.
  • The limit of the T300 system comes from the capacity to connect devices (24 SC150 max) upon which the communication could get saturated.
  • However, there are no specific limits concerning the number of variables.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: