ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Preventa XCS - Cross-reference of the XCSDMR7905 magnetic switch
The XCSDMR7905 magnetic switch having a cable 5metre length, obsolete since 2011, can be replaced by the M12 4-pin pig-tail XCSDMR790L01M12 ref. + XZCP1141L5 pre-wired M12 4-pin connector. Other alternative XCSDMR7915 with led or XCSDMR79010. XCSDMR790L01M12 data sheet in the following @ https://tesensors.com/global/en/product/reference/XCSDMR790L01M12
เผยแพร่สำหรับ:ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม