แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
		
วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?
Can Magelis HMI communicate with an Allen-Bradley CompactLogix 5370 PLC via 1769-L30ER?

Issue

I would like to read and write from my Magelis HMI to an Allen-Bradley CompactLogix 5370 PLC via 1769-L30ER module.

Product Line

Vijeo Designer, Magelis HMI (XBTGT, XBTGK, XBTGH, HMISTU, HMISCU, HMIGTO, HMIGTU)

Resolution

For the Magelis HMI to communicate to an Allen-Bradley CompactLogix 5370 PLC via 1769-L30ER module, use the Allen-Bradley Ethernet/IP
In the Vijeo Designer configuration software, the protocol can be added under the IO Manager node in the Navigator pane.
Driver selection

From the CompactLogix software, one can export an .L5K file and Link Variables to Vijeo Designer in order to sync the tags.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
  • คู่มือผลิตภัณฑ์
  • ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์
  • โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์
  • ผลิตภัณฑ์ทดแทนและอะไหล่
  • ศูนย์ช่วยเหลือและการติดต่อ
  • ค้นหาสํานักงานของเรา
  • รับใบเสนอราคา
  • สถานที่จัดจำหน่าย
  • ชุมชน Schneider Electric
  • ร่วมงานกับเรา
  • ข้อมูลบริษัท
  • ร้องเรียนการประพฤติมิชอบ
  • การช่วยการเข้าถึง
  • ห้องข่าว
  • นักลงทุน
  • EcoStruxure
  • ค้นหาตำแหน่งงาน
  • บล็อก
  • นโยบายความเป็นส่วนตัว
  • ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้
  • ข้อกำหนดการใช้งาน
  • Change your cookie settings