ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Osisense XS - XS2N12PC410L1, XS2N18PC410L1 & XS2N30PC410L1 replacement
The obsolete XS2N12PC410L1, XS2N18PC410L1 & XS2N30PC410L1 inductive proximity sensors 4-wire, are replaced by the following references
- XS2N12PC410L1 by XS112B3PCM12 sensor + XZCPV1141L5 pre-wired M12 connector 4-pin 5m
- XS2N18PC410L1 by XS118B3PCM12sensor + XZCPV1141L5 pre-wired M12 connector 4-pin 5m
- XS2N30PC410L1 by XS130B3PCM12 sensor + XZCPV1141L5 pre-wired M12 connector 4-pin 5m
- XS2N12PC410L1 by XS112B3PCM12 sensor + XZCPV1141L5 pre-wired M12 connector 4-pin 5m
- XS2N18PC410L1 by XS118B3PCM12sensor + XZCPV1141L5 pre-wired M12 connector 4-pin 5m
- XS2N30PC410L1 by XS130B3PCM12 sensor + XZCPV1141L5 pre-wired M12 connector 4-pin 5m
เผยแพร่สำหรับ:ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม