{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
เราจะช่วยคุณได้อย่างไร
What can cause an INF4 fault on the ATV61 and ATV71 drives?
Issue:
INF4 fault on the ATV61 and ATV71.

Product Line:
ATV61 and ATV71 drives

Environment:
All

Cause:
INF4 is an Internal Zone Fabrication Error which is caused by incoherent internal data on the EEPROM.

Resolution:
* Recalibrating the drive using the diagnostic menu. (This option is only available for the field services techs)
* Change the control bloc or power board.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
บทความที่อาจช่วยได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: