{}

แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย

What is the difference between TeSys Giga advanced and standard type contactors ?

The advanced type has 3 coil variants to cover 24V-500V control voltage, PLC control input, lower coil consumption, cable memory kit, feasibility to fix Remote wear Diagnosis (RWD) module.
Whereas the standard version comes with two coil variants to cover 48-250V control voltage, normal coil consumption and with direct coil control by A1/A2.
Both advanced and standard versions have self-diagnosis LED on the front of the contactor to indicate the main contact life, over and under voltage indication, internal fault indication etc..

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: