ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What is the max frequency of the MC80 high speed counter inputs?
Issue:
Maximum frequency of the MC80 high speed counter input
Product Line:
EcoStruxure Control Expert, MC80
Resolution:
The MC80 PLC high speed counter inputs operates up to 60Khz
Maximum frequency of the MC80 high speed counter input
Product Line:
EcoStruxure Control Expert, MC80
Resolution:
The MC80 PLC high speed counter inputs operates up to 60Khz
เผยแพร่สำหรับ:ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: