ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
¿Cómo seleccionar el transformador de bloqueo y arranque adecuado para voltajes de 208V a 230V, o de 230V a 208V?
Problema:
Procedimiento para la selección de los transformadores de bloqueo y arranque de SquareD/Schneider Electric
Línea de productos:
Línea de productos:
Transformadores de BT
Entorno:
Se aplica a todos los transformadores de bloqueo y arranque de SquareD/Schneider Electric
Causa:
Causa:
Requerimiento de cambiar la tensión de una fuente a una tensión de carga mayor o menor
Resolución:
Resolución:
Utilice el catálogo 7414CT0001, 7414SP9901, o bien:
1. Si la carga es monofásica:
A. Multiplique 24 voltios por el amperaje de carga necesario para obtener VA del transformador
B. Elija un transformador ‘SV43’ del siguiente tamaño estándar más grande sobre el VA obtenido en A.
Ejemplo: Si la carga es de 11 amperios, multiplique 11 x 24 V = 264 VA, elija el número de catálogo 500SV43B
C. Conectarse utilizando el diagrama de cableado #4 en la literatura de Buck & Boost
2. Si la carga es de 3 cables trifásicos:
A. Utilice el mismo procedimiento que en una sola fase, excepto que se deberán utilizar dos transformadores.
Ejemplo: Si la carga es de 27 amperios, multiplique 27 x 24 V = 648 VA, elija (2) número de catálogo 750SV43F
B. Conectarse utilizando el diagrama de cableado #6 en la literatura de Buck & Boost
3. Si la carga es de 4 cables trifásicos:
A. Multiplique 12 voltios por el amperaje de carga necesario para obtener VA del transformador Buck & Boost
B. Elija tres "SV43" transformadores, cada uno de los siguientes de mayor tamaño estándar por encima de los VA obtenidos en A.
Ejemplo: si la carga es de 11 amperios, multiplique 11 x 12 = 132 VA, elija (3) número de catálogo 150SV43A
C. Conéctese usando el diagrama de cableado #7 en la literatura de Buck & Boost Advertencia: La carga de 4 cables trifásica requiere una fuente primaria de 4 cables trifásica para la #7 del diagrama de cableado. ¡Los intentos de crear un neutro con conexiones del transformador de bloqueo y arranque pueden dañar el equipo de carga!
เผยแพร่สำหรับ:ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: