Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?

Why don't I see my sections after converting a project from Concept to Unity Pro?


The most likely reason is that the Concept project was exported from the Concept converter with the Option " Project with used DFB's ( Re-Connect to Equal ) "
This is not supported in Unity Pro and your sections will not convert.
Re-export the project from the source PC with the option " Project with used DFB's "



Legacy KB System (APS) Data: RESL171628 V1.0, Originally authored by on , Last Edited by on
Related ranges: Unity Pro

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Досліджуйте більше
Серія:
  • Документація Продукції
  • Завантаження ПЗ
  • Інструмент вибору продукту
  • Заміна та заміщення продукту
  • Контактний центр із надання довідки
  • Знайти наші представництва
  • Де купити
  • Спільнота Schneider Electric
  • Запит цінової пропозиції
  • Вакансії
  • Профіль компанії
  • Повідомити про проступок
  • Спеціальні можливості
  • Новини
  • Інвестори
  • EcoStruxure
  • Вакансії Пошук
  • Блог
  • Загальні умови ведення бізнесу
  • Політика конфіденційності
  • Сповіщення про файли cookie
  • Умови користування
  • Change your cookie settings